This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7887:ADS7887 IBIS模型比较

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS7887

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/637530/ads7887-ads7887-ibis-model-comparison

部件号:ADS7887

您好E2E:

我们在设计上使用ADS7887,并且正在对串行接口执行计时分析。 数据表中的计时规范测试负载未明确说明,并且似乎与ibis型号中的测试负载不匹配。 问题是,用于描述串行数据输出引脚输出定时的测试负载条件是什么?

我不愿意"引导您沿着正确的道路前进",因为有人可能会倾向于一个简单的答案,但如果这可能有助于更有效地解决这个问题,我将抓住这个机会。

 

通常,数据表将显式标识指定输出引脚计时的测试条件,包括负载电路的测试条件。  通常,设备的IBIS模型将包括此测试电路,只要它符合IBIS规范支持的简单拓扑(VREF,RREF,CREF和VMEAS)。

 

对于此器件,数据表不会显式标识用于指定输出计时(串行数据输出引脚)的测试负载条件。  串行数据输出的定时通过两个参数指定,一个用于最大延迟,另一个用于最小延迟(输出保持时间)。  输出保持时间规格包括一个有关50 pF负载的附加注释。  由于这仅适用于保压时间规格而不是最大延迟规格,因此它会引发一个问题,即它是适用于最大延迟规格还是适用于该处的不同负载。

 

IBIS模型中的"REF"值使问题更加复杂。  将50欧姆的值与1.65 V的VREF一起分配给RREF。 这表明测试负载中包括50欧姆的1.65 V端接(VCC/2),但数据表中未提及这一点。  我们需要IBIS文件来匹配用于在数据表中指定输出计时的条件,以便执行特定类型的模拟和分析,从而补偿电路负载(通常)与用于表征的负载不同的事实 其数据表的设备。  我们尝试执行此分析两次,一次是IBIS文件中的原始值50欧姆,另一次是电阻更改为极高的阻抗(代表无显著电阻端接)。  这种差异是巨大的,足以使我们的系统在一次满足计时要求,但在另一次失败时无法计时。

 

要准确完成此计时分析并确定是否必须考虑开放已发布的设计,我们需要确保IBIS文件,数据表和实际设备特性电路一致。  如有必要,我们可以手动修改IBIS文件,以便在短期内完成分析,但我们需要知道测试负载电路的条件是什么。

请您对此发表意见吗?

非常感谢,  

此致,

拉塞尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Russell:

    我们正在研究这一问题,并将回复给您。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Russell:

    简短的回答是,IBIS模型和数据表并不意味着直接关联。

    IBIS模型是根据设备的基本I/O生成的,不包含数据表中提到的相同负载(50 pF),并提供典型响应。 数据表性能基于实际负载(50 pF)并保证性能,换言之,它根据特定负载提供最小/最大值。

    我建议使用IBIS模型模拟I/O在您的特定负载条件下的响应。