This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC78H90:ADC78H90

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC78H90

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/637943/adc78h90-adc78h90

部件号:ADC78H90

鹿;

  许多客户需要ADC/DAC 源代码或测试代码,我发现有些ADC有演示板,有些没有,有时我们可以在EVM产品文件夹中找到固件, 但大多数时候,没有参考代码,例如ADC78H90.等 那么,您能给我一些建议吗?  谢谢你  

此致

凯林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kailyn:

    我们正在对此进行调查,并将回复给您。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kailyn:

    对于我们的大多数SAR ADC,我们不提供源代码,而且我们为EVM编写的内容更复杂,这是真实系统所需要的,因此在控制EVM之外,它几乎不可用。

    也就是说,我们的SAR ADC使用标准通信协议(ADC78H90的情况下为SPI),并且我们在数据表中包含所有必要的计时规范(请参阅ADC78H90数据表的第5至第7页)。 这些规范可由提供标准SPI的任何控制器使用。