This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1262EVM-PDK:连接到EVM后出现错误

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: ADCPRO, ADS1262

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/637101/ads1262evm-pdk-an-error-occured-after-connected-to-evm

部件号:ADS1262EVM-PDK
主题中讨论的其他部件:ADCProADS1262

我也成功安装了ADCPro和USB驱动程序。

但之后,如图片所示,出现了错误,因此我需要您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,用户513.9868万,

    该错误显示为ADCPro无法读取ADS1262...的ID寄存器。

    EVM是否在Windows设备管理器中枚举为“USBStyx”设备,如下所示?

    ADS1262EVM跳线和开关是否配置在其默认位置?

    MMB0跳线配置是否正确,主板右下侧的所有电源LED指示灯是否亮起?

    仔细检查电源连接和跳线设置,如果有问题,请告诉我。 有关详细信息,请参阅ADS1262EVM-PDK User's Guide (ADS1262EVM-PDK用户指南):

    此致,
    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Christopher:
    非常感谢您的回复。 我仔细检查了环境,包括跳线设置和电源连接,一切都正常。
    我再次打开了ADCPro,然后检查了设备管理器,发现EVM枚举为“USBStyx”设备,正如您所说的那样。
    但这次,ADCPro意外地顺利进行了。 此次未弹出错误窗口。 我再次感到困惑。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Gavin:

    嗯,我很高兴它能工作... 我不知道可能发生了什么变化。 可能是在EVM关机后再开机和/或重新启动PC之间,软件问题已得到解决?!

    如果您遇到任何其他问题,或者您对EVM有任何疑问,请告诉我,我很乐意尝试并提供帮助!

    此致,
    Chris
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Christopher:

    再次感谢!

    我遇到了一些新的问题,如下图所示。

    我使用AVDD来测试EVM,结果几次都没有达到预期的7FFFFFFFh。

    此外,我还选择了数字滤波器,如Sinc4 50sps。 如数据表所示,ENOB应为24.7。 但在下面的图片中,ENOB只是18.33。

    PS,我 只在 7FFFFFFFh取得过一次正确的成绩。 我检查了所有设置,没有任何更改。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Gavin:

    测量模拟电源时,我不会期望结果是7FFFFFFH。 模拟电源测量值除以4,以使其不会超出ADC的范围。 我会将您的参考配置加倍...如果内部参考关闭,您可能会获得全面(7FFFFFFFh)的结果。

    在您发布的图片中,您看到的代码约为10.7566万60000 (6万 (十进制)。 对于2.5V参考电压和PGA = 1 V/V电压,此值对应于约1.25V的电压读数,乘以4时精确为5V。 这看起来是正确的!

    此致,
    Chris