This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC3484EVM:选择DAC评估板时需要帮助?

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC38J84EVM, DAC38RF82EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/638052/dac3484evm-need-help-to-choose-dac-evaluation-board

部件号:DAC3484EVM
线程中讨论的其他部件:DAC38J84EVMDAC38RF82EVMTSW14J10EVM

尊敬的TI社区

                 我需要一个DAC评估板,它应该与Xilinx Zynq ZC702开发板兼容,并且应该可以轻松地连接到Zynq ZC702开发板的LPC引脚数。

                 是否有任何DAC评估板符合我的要求?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Imran,

    我不确定ZC702板是什么,但我们已经使用ZC706测试了DAC38J84EVM和DAC38RF82EVM。 我们使用TI的TSW14J10EVM,以便在Xilinx平台上运行HSDC Pro GUI。 有关此设置的详细信息,请参阅随附的文档。

    此致,

    Jim

     e2e.ti.com/.../6114.SLAU580B.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢Jim Seton

                   我们仅使用ZC702电路板。 此板附带两个LPC (低PIN数)和无HPC (高引脚数)。 您建议的电路板ZC706具有一个HPC (高引脚数)和一个LPC (低引脚数)。 我无法将 TSW14J10 FMC-USB插入器卡连接到ZC 702的LPC。 因为它具有HPC连接器。 我是否可以 通过DAC38J84EVM上提供的外部SPI连接将DAC38J84EVM直接连接到ZC702板(如 下图所示的DAC SPI或LMK SPI)?

    谢谢,此致

    Imran Sheikh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Imran,

    我对这个主板不是很了解。 Xilinx是否在此LPC连接器上传输了所有所需的信号? 过去,他们在其中一个板上只分配了4个SerDes通道。  您是否验证 了SYSREF,8条数据通道,设备时钟和同步是否都在这两块板之间路由? 随附了DAC EVM的原理图,以便您验证此情况。  

    此致,

    Jim   

    e2e.ti.com/.../DAC3XJ8XEVM_2D00_SCH_5F00_D.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jim Seton

               我看了你们给我的原理图。 我觉得这个主板有A,B,C,D,E,F,G,H,J,K针(400针)的高针连接器。但是我现在拥有的FPGA主板有引脚C,D,G,H (120针)的低针数连接器。 DAC3484EVM在LPC的C,D,G,H连接器上没有所有引脚,某些引脚是J,K (HPC连接器的一部分)。 这意味着我不能将此DAC板用于我的应用程序。 FMC连接器外是否有任何具有SPI接口连接的DAC评估板(用于从FPGA GPIO引脚而不是FMC连接器控制DAC的外部SPI引脚)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Imran,

    在此EVM上,您可以对U1进行重新编程,以使用接头J24控制DAC SPI,使用J25控制LMK SPI。 如果您要尝试此操作,将附加源代码。

    此致,

    Jim  

    e2e.ti.com/.../4606.CPLD-files.zip