This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RCV420:4-20 mA电流回路接收器,带多个输入通道

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: RCV420

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/638386/rcv420-4-20-ma-current-loop-receiver-with-multiple-input-channels

部件号:RCV420

您好,

我们是否有4通道版本的RCV420? 测量范围将小于20 mA。

否则,您是否会推荐其他选择?

谢谢!

此致,

徐耀华

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Roy,

    RCV420是我们提供的唯一集成4-20mA接收器,我们没有4通道版本的设备。

    应用程序有哪些要求? 如果您不需要同时从每个电流回路连续接收数据,则可以考虑在单个接收电路前面使用多路复用器。