This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/ADS1298ECGFE-PDK:使用CCS4和ADS1298ECGSystem_v 1.12 构建ECG项目的问题

Guru**** 2585785 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/638548/ccs-ads1298ecgfe-pdk-issue-with-ecg-project-build-using-ccs4-and-ads1298ecgsystem_v1-12

部件号:ADS1298ECGFE-PDK

工具/软件:Code Composer Studio

我正在尝试使用TMS320C5155 EVM设置用于ECG监控的ADS1298ECG FE。  问题在于如何使软件与模块正确连接。  我能够使C5155获得CCS4的认可。  加载ECG应用程序时出现问题。  当我从文件夹"ADS1298ECGSystem_v.1.12 "导入项目并尝试生成活动项目时,我收到多个错误并且生成失败。  我需要确保我拥有适合我正在尝试设置的硬件的软件。  我看到的错误是指目标文件夹中不存在的脚本中引用的文件。  具体有两个文件:"std.h"(发生6次)和"trc.h"(发生1次)。

请尽快回复,因为此项目涉及一些时间因素。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Keith

    请查看 此帖子。 它详细介绍了使用CCS获得无错误构建所需采取的步骤。 希望这将有助于解决您的构建错误。

    如果您对该应用程序本身或其功能有其他问题或疑问,我建议您在C5000设备论坛上发布,因为那里的专家能够提供最佳的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的参与。 我使用了链接中提供的文件,现在收到了与ECG System.Out文件相关的Source Not Found (未找到源)错误。 我尝试将浏览器指向该文件,但没有成功。 顺便说一下,如何将此帖子移至C5000设备论坛?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Keith Johnson86 说:
    我使用了链接中提供的文件,现在我收到了与ECG System.out文件相关的Source Not Found (未找到源)错误。 我尝试将浏览器指向该文件,但没有成功。 [/引述]

    我本以为单击浏览(或查找文件)并指向源文件应该可以解决该问题。 我不知道为什么这不起作用。

    Keith Johnson86 说:
    顺便说一下,我该如何将此帖子移至C5000设备论坛?

    要移动主题,您需要单击第一篇文章下方的"更多"按钮,那里有一个"移动"选项。 我知道论坛管理员可以移动线程,但我不确定原始海报是否可以。 尽管如此,在这种情况下,如果您对应用程序本身有后续问题,我仍建议在C5000论坛上发布新帖子,因为最初的构建错误问题已解决。 这样,新问题就不会被错过或误认为已解决。 您还可以提供新线程中指向此线程的链接作为参考。 当您创建新帖子时,应向您提供选择论坛的选项,您可以在其中选择C5000 DSP论坛。