This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1282:校准增益适配器1282

Guru**** 2694175 points

Other Parts Discussed in Thread: REF6250, ADS1282

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/637194/ads1282-calibrate-gain-ads1282

部件号:ADS1282
主题中讨论的其他部件: REF6250

大家好


请解释。 如何  在双极模式下校准增益适配器1282。 我不确定在双极模式下增益校准和满刻度电压输入时如何管理INP和INN引脚。

此致,

很好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Wivach,

    欢迎来到TI E2E论坛!

    增益校准要求您提供准确的全刻度输入信号。 对于双极电源(+/-2.5V),输入信号将偏置在0 V共模电压周围。 因此,您需要使INP = +VREF /(4 x PGA)INN = -VREF /(4 x PGA)(校正)

    请注意,INP和INN的确切值将取决于您的参考电压和PGA设置。 此外,共模电压不需要精确为0V,但差动电压(INP - INN)应非常接近 VREF / PGA;否则,您的测量结果将很差,增益误差将增加。

    这是否能回答您的问题?

    此致,
    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Chris:
    感谢您的回答。
    对于您的答案INP =+VREF /(2 x PGA),我的参考电压为2.5 ,增益1。因此INP =+INP 2.5 /(2 x 1)= 1.25V,INN -1.25V。正确吗?
    现在,我将AVDD移动到5V,avss移动到0v Vref is ref6250,并在103 % 全刻度范围内以5.0.204万V运行增益校准,但输出代码在7ffdbe时最大为eqal 3.18V (gdm8261a 61/2数字万用表) 现在我的+VREF = 5.0 和-VREF = 0,那么我的INP =+2.5V,INN = 0V。正确吗?

    此致,
    很好
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Wivach,

    wivach rungshawang 说:

    我很抱歉,我在上面犯了一个错误...

    差分输入电压(INP - INN)不应超过+/- VREF /(2 x PGA)。 或在您的原始病例中,+/- 1.25V。

    因此,差值(INP - INN)应为1.25V,INP和INN上的单个电压  应分别为+/- VREF /(4 x PGA)或+/- 0.625V。

     

    现在我将AVDD移动到5V,avss移动到0v Vref是 ref6250 ,运行增益cal,在103 % 的全刻度范围内为5.0.204万V,但输出代码在7ffdbe时最大为eqal 3.18V (gdm8261a 61/2数字万用表) 现在我的+VREF = 5.0 和-VREF = 0,因此我的INP =+2.5V,INN = 0V。正确吗?[/QUOT]

    我不是很确定你所说的“使用5.0204V的跑步增益校准”是什么意思。 REF6250的输出电压是多少? 在这种情况下,您的输入信号应为2.5 -V

    103 % 全刻度公差仅适用于输入信号,并且仅允许您在参考电压小于5V时执行增益校准。

    现在,您已迁移到5V单极电源,您还需要增加输入信号的共模电压。 您将无法将Inn连接至0伏。 我建议INP = 3.475V,INN = 0.975V,因为这将共模电压置于"绝对输入范围"规范的中心。

     

    此致,
    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Chris:

    非常感谢您的帮助。

    1.在我的双极模式下,当我运行增益时,校准必须 向INP提供+0.625V和 - 0.625V给INN  ,正确吗?

    2.抱歉 , 您的问题不清楚。 在我 的单极模式 中,我 运行增益校准,电源5.0204V 至INP,0V至INN。 根据您的建议,"您将无法将Inn连接至0伏。 我建议INP = 3.475V,INN = 0.975V,我 的错误是我停止这样做。

    此致,
    很好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Wivach,

    1.正确。 在这种情况下,您的参考电压为2.5V,因此差分输入信号应为1.25V (对于PGA = 1 V/V)。

    2.没问题。 同样,对于5V参考(且PGA = 1 V/V),差分输入信号不应超过2.5V。

    对于差动输入,您不仅需要注意差动振幅,还需要注意共模电压。 ADS1282的共模电压实际上指定为绝对输入电压。 任何输入(VINP或VINN)都不应小于AVSS + 0.7 ,并且任何输入都不应超过AVDD - 1.25V。

    此致,
    Chris