This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1115:ADS1115 ADC

Guru**** 2867410 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1115

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/638229/ads1115-ads1115-adc

部件号:ADS1115

我在当地的销售商处购买了ADS115。 我已连接到锂离子电池。 当电压降至低于3,8-3,7 V时,它不工作。

它会发生什么情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    亚历山大


    ADS1115应一直运行至2.0V。 为了帮助调试您的问题,我需要更多信息。

    您能否提供一个示意图? 您使用什么作为母版? 您是否可以显示I2C通信的示波器以及输入和电源电压? 当电源降至3.7V以下时,它如何不工作? 您是否会失去通信? 或者您是否收到了错误的数据?

    不管怎样,请尽可能多地解释,我们将尝试调试电路。


    吴若瑟
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Joseph! 我使用带锂离子电池的AT644连接。 在4.116 V下工作正常。 当电压降至3,7-3,8 V时不工作
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    甚至带有此IC的Aliexpress PCB也能在3,3 V的Arduino板上正常工作
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已将偏差连接到电阻10kOm以获得电压测量值
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我不知道它是否会丢失i2c通信/当我将编程器连接到PC时,它工作正常并显示电压
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    亚历山大


    很难在细节很少的情况下知道问题出在哪里。 我想获取一个示意图,看看您如何连接设备。 我想知道ADS1115板的所有连接,包括输入,以及您所期望的电压读数。 我需要一个基本原理图和系统连接图。 您应该能够发布数字。

    其次,获取I2C通信的范围快照非常重要。 如果设备在3.7V时停止报告数据,则务必了解这是设备还是AT644的问题。 示波器快照将显示其中一个是否失败。 I2C的运行速度是多少? 您对上拉使用什么值? 我想确保通信正确。

    第三,您运行AT644的速度是多少? 我知道设备在较高时钟速度时存在限制。

    我要注意的是,您已经说过该设备可以与3.3V的Arduino配合使用。 如果我有猜测,我认为问题在于AT644的连接。


    吴若瑟
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Joseph! 今晚,我查看了程序中的代码。 问题出在我的代码中。 我制作了一个单独的电压测量代码。 它仅在显示屏上显示电压读数。 结果一切都正常,电池的电压为3.5 伏特。 我将测试旧代码是否存在工作限制。 感谢您的支持和帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    亚历山大


    我很高兴您能够解决问题。 如果您对ADS1115有任何其他问题,请随时回复。


    吴若瑟