This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1262:外部参考最佳用法

Guru**** 2586275 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1262

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/638201/ads1262-external-reference-best-usage

部件号:ADS1262

您好!  我又来了。

我有一个基于ADS1262的电路,在该电路中,我使用Wheatstone桥接器(随附示例电路)测量温度。  我正在将电路配置为比例式(VinP-VinN)/(VrefP-VrefN)。  我的问题是:现在我想使用内部2.5V参考电压(原理图中的REFOUT)来激发电桥,提供Vref的最佳方式是什么?  如图所示,参考输入上有一个滤波盖,我从桥的顶部(Vref)和底部(GND)获取到ADS1262的AIN5和AIN6引脚的迹线。  是否有必要这样做? 我知道,只需配置参考多路复用器就可以使用内部参考(REFMUX到0),但我担心不能直接在原位采样Vref (即 -在桥上),转换过程中可能会失去一些保真度。  专业人士对此有何想法?

谢谢!

Neal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Neal,

    欢迎回来!

    只要拔出的电流小于10 mA (桥阻抗需要大于250欧姆),您就可以将内部参考用作激励源。 如果您需要获取额外的电流,则需要考虑输出较高的另一个源。

    由于此测量是比例式的(即测量更不受来自激励源的噪声影响),您可以考虑使用模拟电源作为激励源。 将激励增加到5V将为您提供来自网桥的更大输出信号,并可能提高整体分辨率。

     

    无论您最终使用何种方式作为桥接激励源,我都建议将激励电压(来自桥接)路由到参考输入引脚对(AIN0/1,AIN2/3或AIN4/5)。 请注意,AIN5和AIN6不能用作参考输入:

      

    正如您所说,激励电压可能会在激励源和电桥之间遇到压降。 通过感应桥接器上的激励电压并将激励电压路由回ADC,您将获得最佳的比率式匹配。

    这是否能回答您的问题?

    此致,
    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Chris,

    非常感谢您的回复!!  这座桥总共需要~350uA,所以我们在那里很好。  虽然将桥激励电压增加到+5V in可以使分辨率减半(以°C为单位)是正确的,但它也会使自热误差增加4倍。  通过增加增益(我的测量范围不大)可以轻松恢复分辨率。

    感谢您对可供参考的引脚的提醒!

    关于激发源的测量,是的,完美!  感谢您的回答。

    谢谢,

    Neal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Neal,

    不用客气! 如果有其他问题,请告诉我。

    此致,
    Chris