This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC904:E

Guru**** 2826855 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/637661/dac904-e

部件号:DAC904

您好,

我正在使用DAC904E生成主动降噪信号。 Xillinx Spartan 6 FPGA接口到DAC904E。 DAC904E的配置与数据表第4页上的“典型连接电路”相同。 在DAC输出处放置一个切断频率为2 MHz的低通滤波器。 时钟从FPGA生成到DAC,频率为100 MHz。 输出信号为100 kHz或1 MHz的单频。

我的问题是

1)。  当输出信号振幅增加时,DAC输出信号的噪声(100 kHz时)会显著增加。 请告诉我哪个DAC参数导致此问题,例如INL,DNL,glich,抖动, 等等?

2)。 当信号频率从100 kHz增加到1 MHz时,DAC输出信号的噪声也会增加。 请问DAC的哪些参数也会导致此问题?

3)。 您能否就这些问题提出建议解决方案,例如更好的DAC,过滤,PLL等?

非常感谢。

Yifei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yifei,

    使用FPGA作为时钟源是一个坏主意,因为此信号的相位噪声通常很差。 您是否可以尝试使用外部过滤时钟源来获取主板的基线?

    此致,

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jim:

    感谢您的回复。 是的,我知道外部时钟分配器可以大大降低时钟相位噪声。 我使用外部时钟分配器测试了FPGA SP6和DAC 904E。 我还将外部电压参考放在DAC 904E上。 但上述问题仍然存在。

    我不确定是否需要更高的分辨率或速度的DAC,或者是否错过了DAC的其他一些关键功能。 谢谢你。

    以最佳的方式

    Yifei
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yifei,

    我建议您尝试运行您的设置以匹配数据表测试图, 以查看您的距离有多近。 如果您要离开,那么您肯定会遇到时钟抖动,功率或滤波的问题。 如果您在几个数据库中,那么您的设置可能也同样适合您。

    此致,

    Jim