Other Parts Discussed in Thread: ADS131A04
大家好,
我已经看 了 这个职位。 我所处理的问题与所有寄存器配置完毕(没有问题发生),ADC被唤醒,设备被锁定相关。
在尝试获取转换后的数据时,设备仅产生0x2.22亿 0000亿。
我正在使用具有内部参考且已启用充油泵的异步从模式。 如果我使用NULL命令查询DRDY引脚(即使数据丢失),我希望DRDY引脚会定期降低-我也在为DRDY实现边缘检测,但无法获得任何内容。 这是我的逻辑分析器的输出(我只有4个通道,但我认为在整个图像中DRDY是恒定的,因为我也尝试检查它)。
这是我的示意图。 振荡器的运行速度为16.384 MHz,我目前的SCLK为4 MHz。
您认为我可能以某种方式损坏了IC吗? F_frame (0x2501 IIRC)仅在ADC打开后激活。
谢谢!
亨利