This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC32J45:ADC32J45 INAP,INAM交叉连接?

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC32J45

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/638272/adc32j45-adc32j45-inap-inam-cross-connect

部件号:ADC32J45
主题中讨论的其他部件: ADC32RF45EVM

戴尔

虽然正在设计艺术品,但路由信号线路变得复杂的P/M

是否可以通过交叉更改ADC32J45的INAP和INAM信号连接进行连接?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亨利,

    我不知道您的应用,但我们在 ADC32RF45EVM的一个通道上执行此操作 ,以简化路由。

    此致,

    Jim