This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] adc8.3万:关于Wavesion4的自定义

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/637957/adc083000-about-the-customization-of-wavevision4

部件号:ADC8.3万

您好,

我正在使用WaveVision 4.3。01.5 Beta ADC08X3000软件并想对其进行自定义。 我有一些关于自定义此软件的问题。

a)是否可以使用IDE (如Eclipse或NetBeans)自定义此软件? 如果可以,我想了解以下内容:

    ・可用的IDE版本

    ・将软件文件导入IDE的方法

b)我检查了名为"WaveVision"的文件夹的内容,但我不知道每个类文件实现了哪些功能。 单击“获取”按钮时,哪个类文件包含从ADC获取数据的代码? 我想自定义此软件,以便一次增加测量值或连续重复测量数次。

此致,

M.T.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,M.T.
    不幸的是,WaveVision 4.x软件非常旧,我们无法提供任何代码自定义或修改支持。
    此致,
    Jim B
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jim

    很遗憾听到这个消息,但我理解。

    感谢您的回复。

    此致,

    M.T.