This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1230:连接电源时,若将负荷传感器置于突起位置,ADS1230芯片将挂起。

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1230

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/637995/ads1230-ads1230-chip-gets-hang-while-put-sudden-weight-on-loadcell-when-power-supply-is-connected

部件号:ADS1230

您好,

我是Ajay Kumar。我在使用ads1230芯片时遇到了问题。 连接 电源时,如果将负荷传感器置于突然的重量上,ADS1230芯片将挂起。 但是,ads1230芯片在没有电源的情况下工作正常。

ADS 1230使用 3个GPIO引脚与Arduino uno接口。 一个GPIO用作接收 数据,第二个GPIO用作时钟脉冲,第三个GPIO   作为断电。   

问题:

当芯片挂起 时,我得到52.4288万的值 (当电源突然增加重量时)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ajay,

    您能否向我发送一份有关如何将ADS1230连接到Arduino,称重传感器和电源(AVDD,DVDD和参考)的图纸或原理图?  还包括ADS1230的所有连接,包括增益,速度和pdwn引脚。  您是否在使用原型板?

    您还能向我解释一下,如果没有电源,ADS1230的工作意味着什么?  如果所有电源都未正确接通电源,ADS1230将无法正常工作。  如果您看到ADS1230在未主动连接AVDD的情况下工作,则您是通过输入引脚路由电源,这将违反绝对最大规格。

    此致,

    Bob B