This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSW1400EVM:下载固件时出错

Guru**** 2890640 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE5809, AFE5809EVM, TX810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/637586/tsw1400evm-error-while-downloading-firmware

部件号:TSW1400EVM
主题中讨论的其他部件:AFE5809EVM,AFE5809 TX810

您好,

我正在尝试使用TSW1400EVM从AFE5809EVM捕获数据。 两年来,我一直在使用这两个板,没有任何问题。 但突然,从上周开始,我无法将固件加载到设备中。 我尝试连接以将固件下载到HSDC Pro的主板中,我收到此错误:无固件。 请选择要将固件加载到主板的设备。 几个月前,TSW1400EVM出现了类似问题。 当时,我们发现我们的电源没有为主板提供足够的电流,因此TSW1400无法正确初始化FPGA。  

以下是我迄今为止尝试过的方法:

1.我检查了AFE5809指示灯,所有指示灯都工作正常。

2.我检查了AFE5809 LVDS输出,没有问题。  

3.我将软件重新安装在同一台PC上,以及安装了不同操作系统的不同PC上(Win 7和10)。

4.我尝试使用3种不同的电源(5V 3A ,5V 5A和5V 1A)

5.尝试加载固件后,D1 (FPGA_conf_done)将打开。 但所有用户D2至9 (LED 0至7)均关闭。

请注意,我们最近一直在尝试从高压脉冲发生器采集数据。 当然,我们从T/T交换机(TX810)采集数据。 但是,TSW1400可能会损坏。  

请告诉我们您的想法。  

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Sajad:

    听起来,TSW1400EVM可能是问题所在。 为了测试TSW1400EVM,您是否可以访问不同的ADC/AFE/DAC EVM?

    此致,