This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8584S:并行接口模式(DB15/字节SEL引脚选择)

Guru**** 2585425 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS8584S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/637758/ads8584s-parallel-interface-mode-db15-byte-sel-pin-selection

部件号:ADS8584S

您好,支持团队,


要为ADS8584S设置并行接口,两个引脚是否都应连接到逻辑低电平上的“PAR/SER/字节SEL”和“DB15/字节SEL”?
数据表第40页中的表6提到两个引脚都是“0”,但第35页中的8.4 .1.12 部分描述了“DB15/字节”在“PAR/SER/字节SEL”=0时的功能为数字输出。
您能告诉我哪种描述是正确的吗?

此致,
开泽

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    海泽

    我们现在正在调查此问题,并将很快回复您。

    艺术
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    让我澄清一下这种混淆。

    要使用并行接口PAR/SER/字节SEL =0,这 将使 DB15/字节SEL 成为MSB 数字输出

    要使用串行接口, PAR/SER/字节SEL =1和DB15/字节SEL =0

    要使用字节接口, PAR/SER/字节SEL =1,DB15/字节=1

    在表6中 ,我同意不清楚。 在并行接口(PAR/SER/字节SEL =0)中,DB15/字节 SEL应列为MSB数字输出,而不是0。

    在数据表第35页的8.4012 部分也可能会提供帮助。

    此致,Cynthia