This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS122U04:DRDY控制

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS122U04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/637506/ads122u04-drdy-control

部件号:ADS122U04

您好,我开始为新项目使用此AD,现在我将此值写入寄存器 1 - 0x40,2 - 0x0A,3 - 0x80,4 - 0x01,5 - 0x48;

您是否有使用销DRDY的示例? 我尝试了一些代码,但没有成功。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Roberto:

    在ADS122U04的寄存器设置中选择的是 转换结果的自动输出(传输)以及 使用GPIO2的DRDY输出。  通常,您可以使用一种方法或另一种方法,并且不必同时使用这两种方法。

    在自动输出模式下,您将轮询  (或使用中断) Micro上的RX输入,以了解是否有新字符到达接收缓冲区。  使用此方法,转换数据将自动发送到微。 您不会发送命令来读取结果。

    监控DRDY可能是对微输入的轮询,或者您可能会将中断操作分配给微输入的高到低转换。  当DRDY从HIGH (高)转换为LOW (低)时,您可以发送RDATA命令来读出结果。

    如上所示,您可以使用一种方法,也可以使用另一种方法,并且不需要同时使用这两种方法。  您希望通过DRDY实现哪些具体目标,或许我可以帮助您了解代码或提供一些进一步的建议?

    此致,

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Bob。

    我是PIC的AD和CSS程序员,我不知道TI的CPU,这是我的下一个愿望清单...

    让我为您解释一下我的想法:

    我选择了这个广告,因为它更容易制作一个接口,UART。

    我读数据表,做一个寄存器,现在我可以做个读数,我成功地做了。

    对于Pin DRDY,我的想法是:

    启动AD,配置,发送重置comand,发送同步,开始读数...

    我想使用100SPS,我的想法,接收这100个样本,放置在矢量上,并为该矢量生成一个中值,例如:(1;2;3;4;6;8;23;37...)中值= xxx。

    我认为,这样我就能得到更精确的价值。

    我需要使用此图钉,因为我知道我有一个结果,因为我看到我收到了3个六角词,例如: 0x11 0x11 0x11,在CSS中有一个函数make (),我尝试使用它,但Make Result Int32,对于测试,它是正常的,这个Pin状态选择我的3个单词,然后放在vector上,我不知道我是否在走最好的方式去做它。

    您是否有此示例?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Roberto:

    根据您报告的配置设置,您的工作速度为20sps,采用自动数据输出模式。  这意味着您将看到大约每50毫秒从ADS122U04传输的数据。  在每个转换期结束后,DRDY也会从高转换到低。  因此,数据将在大约与DRDY变换相同的时间传输。

    如果在传输数据时收集数据,并且要应用平均值,则有许多不同的方法可以执行此操作。  似乎您想要采集100个样本并将其平均值。  当你说100SPS时,我感到困惑。  如果ADS122U04以20sps的速度发送数据,则无法在一秒内捕获100个样本。  所以也许我不清楚你想做什么。

    如果将示波器或逻辑分析器放在ADS122U04 TX上,则应看到大约每50毫秒传输一次的数据。  您需要捕获此数据,然后在下一个数据到达之前进行处理。

    如果您希望使用DRDY作为数据正在传输的信号,则需要为您的微控制器设置中断,或轮询微控制器的输入引脚以获得逻辑低状态,然后在数据进入时对其进行处理。

    此致,

    Bob B