This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/ADS1282:Linux/ADS1282

Guru**** 2989100 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1282, MSP430F2616

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/637325/linux-ads1282-linux-ads1282

部件号:ADS1282
主题中讨论的其他部件: MSP430F2616

工具/软件:Linux

尊敬的,TI

我们的旧产品设计如下:ARM9+MSP430F2616+ADS1282+1香奈儿1282香奈儿振动传感器,通过UART接口通信,在ARM9和MSP430F2616之间,在MSP430F2616和之间

ADS1282通过串行接口连接,现在我们要更改设计,详细信息如下:

1.硬件架构:ARM Cotex A7+ADS1282+1信道振动传感器,拆卸MSP430;

2. ADS1282收集的数据存储在ARM Cotex A7的外部存储器(如SD卡)中。

问题1:这种设计是否合理和可行?

问题2:通过ADS1282收集的数据可以直接存储在ARM Cotex A7的外部存储器中,而无需处理?

问题3:MSP430F2616对ADS1282收集的数据有何影响?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,无淀粉,

    欢迎来到TI E2E论坛!

    1)如果不了解有关您的系统的更多信息,很难确定... 只要您使用的ARM处理器具有可与ADS1282连接的SPI外设,我就不会看到拆卸MSP430的任何问题。 此外,您可能需要考虑ARM处理器和MSP430上运行的各种进程,并确定ARM处理器是否有足够的带宽来执行所有操作。

    2)您当然可以将原始ADC数据存储到内存中。 您可以考虑是否需要捕获任何其他信息,例如ADC设置或与捕获数据的时间相关的任何时间戳。 您需要的信息取决于您的申请,您的决定很重要。 但是,只要您捕获了所有必需的信息,您就应该能够随时处理这些数据。

    3)有时,MSP430用于与多个ADC连接,并且可以卸载中央处理器所需的某些处理。 但是,如果您只与单个ADC连接,并且不需要执行太多数据处理,则可能不需要执行此操作。 因此,如果您确实需要多个MCU,MSP430将提供低成本,低功耗的方式来提高和/或卸载处理能力。

    这能回答您的问题吗?

    此致,
    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Chris

    非常感谢您的帮助回复!

     我现在正在积极地与客户沟通产品的功能,根据您的建议,  我将考虑在新设计中使用MSP430 来处理数据。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,无淀粉,

    不用客气!

    如果您有任何其他问题,请告诉我...我对ADS1282更熟悉;但是,如果需要,我们可以让其他人了解有关MSP430的更多知识。

    此致,
    Chris