This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RCV420:-40至85度部件

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: RCV420, INA828

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/636952/rcv420--40-to-85deg-part

部件号:RCV420
主题中讨论的其他部件: INA828

我的客户正在电流轮探测器传感器中使用RCV420 4-20mA接收器进行I-V转换,他们需要-40至85度等效温度部件。

能否建议合适的零件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Prahlad:

    不幸的是,RCV420是我们提供的唯一集成电流环路接收器。 作为替代方案,您可以考虑使用运算放大器或仪表放大器(取决于您的电路)来实现离散实现,它可以适应更宽的温度范围。 以下是使用INA828的示例:

    e2e.ti.com/.../4_2D00_20mA-Receiver-RevA.TSC

    请注意,在本例中,我假设负载电阻为220欧姆,我已将其拆分为RL1和RL2,以模拟电阻器的共模电压。 您将需要根据客户系统中的共模电压调整输入分压器并相应增益。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Zak:水平转换在这里是如何发生的? 我有类似的应用,发射器的偏压是独立的24V电源,我的系统在0-5伏电压下工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Pawandeep,

    在本例中,电平转换是通过对参考销施加-1.25V来实现的。 此电压需要由低阻抗源产生,以避免干扰INA的操作。

    要澄清,如果您的系统在0-5V上工作,您的意思是您有一个+5V电源,那么这不足以生成0-5V输出。 您必须考虑放大器的输入和输出限制。 您可以使用以下工具了解设备在各种配置中的限制: www.ti.com/.../ina-cmv-calc
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Zak,感谢您提供电路建议。

    在RCV420数据表中,温度范围下:规格范围称为0至+70°C,操作范围称为-25至+85°C。 存储范围为-45至+85°C。

    规格和工作范围之间有何区别?  

    我可以说,在-25到+85°C的温度范围内,RCV420将正常运行并正常工作吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Prahlad:

    规格范围是设备在数据表规格范围内保证运行的温度。 操作范围定义了设备仍可在不受损坏的情况下运行的范围,但您可能会看到性能有所下降,某些参数超过规格表中的最小值/最大值。