This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC128D818:参考电压

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: LM4040, ADC128D818

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/637668/adc128d818-vref

部件号:ADC128D818
主题中讨论的其他部件:LM4040,

大家好,

IM使用带有外部Vref的ASC128d818。 LM4040.需要知道Vref消耗的电流是多少,以便选择正确的电阻器。

请帮助

约阿夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Yoav,

    感谢您对ADC128D818的关注! ADC128D818将向LM4040提供的负载是动态的,在ADC实际转换数据时约为5 mA峰值。 转换过程完成后,负载基本上为零。 如果您有任何其他问题,请务必告知我们。