This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1672:时钟抖动

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1672

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/636621/ads1672-clock-jitter

部件号:ADS1672

您好,

我收到客户关于ADS 1672时钟抖动的问题。

Q1.使用过采样时,是否需要注意CLK抖动?

问题2.如果不是,ADS1672的外部时钟输入(CLK)的最大可接受抖动值是多少?


此致,
Seishin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Seishin:

    感谢您对我们的ADS1672的关注!

    答案取决于您的应用噪音要求。 与所有噪声源一样,时钟抖动产生的噪声只有在开始超过或主导ADC自身固有的量化和热噪声时才会有影响。

    对于过采样转换器,与非过采样或Nyquist转换器相比,CLK抖动的影响降低。 以下公式可帮助您仅根据时钟抖动规格和输入信号频率来估计ADC的理想(或最佳情况)噪声性能。 请注意,对于过采样转换器,理论上的最佳SNR性能提高了10*log (OSR)系数。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的Ryan:

    非常感谢。
    这真的很容易理解。

    此致,
    Seishin