This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7953:SPI问题

Guru**** 2585275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/637240/ads7953-spi-questions

部件号:ADS7953

大家好,

我的客户对SPI有两个问题

1. 如果客户可以 通过寄存器更改CPHA/CPOL?  还是固定配置?

2. 在 SPI空闲状态下 ,外部 设备设置了CS HIGH,SCLK LOW,SDO LOW, 对 SPI是否安全?  

谢谢。

—Lilian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Lilian:

    我正在研究这件事,并将回复给您。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Lilian:

    我将通过您发送的电子邮件回答您的问题。

    Mike