This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1018:如何添加放大器

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1018, OPA333, ADS1118, ADS1118EVM, ADS7870

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/637014/ads1018-how-to-add-an-amplifier

部件号:ADS1018
本线程中讨论的其他部件: OPA333ADS1118ADS1118EVMADS7870

你(们)好  如何将ADS1018连接到附加放大器?  我需要使用专用放大器,而不是仅此部件随附的放大器。  通常,放大器输入连接到+0/-in热电偶信号,但如何将此ADC连接到放大器的输出?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    梅丽莎


    您可以使用仪表放大器测量热电偶。 我确实找到了一篇讨论热电偶的偏压和增益的老文章:

    e2e.ti.com/.../22.3435万

    放大器的增益设置为1001,但您可能需要根据实际使用的热电偶和要在其中使用的温度范围进行更改。 OPA333驱动热电偶,使输入接近中刻度,并为INA提供输入偏置电流。 它还驱动ADC的负输入。 同样,您需要检查增益以确保可以测量所需的范围。

    我重绘了它,以便您可以看到ADC连接:


    但是,还有一种方法可以删除仪表放大器和偏置,以便您只使用ADS1118 (16位版本的ADS1018)。 事实上,您可以获得ADS1118EVM,它是测量热电偶的演示:

    www.ti.com/.../ADS1118EVM

    此外,还有一个TI设计示例,它显示了类似的内容。

    http://www.ti.com/tool/TIPD109

    EVM和TI设计都有可供研究和复制的原理图。 不管怎样,请仔细阅读建议,然后您就可以决定哪些措施有效。


    吴若瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的及时,全面的回复!  我通常编写固件,因此模拟设计有点过时。  尝试为某些CCA设计刷新它。  我假设此配置方案也适用于 类似的TI ADC,如ADS7870?

    --梅丽莎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    梅丽莎


    当然可以使用ADS7870,因为它可以选择将4路差动输入与多路复用器配合使用。 但是,我认为ADS7870比您需要的应用程序复杂一些。 它在测量中也会有更多的误差(仅查看典型的特性曲线)。

    我不支持ADS7870,但我确信它是一个很好的部分。 我只想使用ADS1118 (我将使用16位ADC进行热电偶应用)。 我还建议您通读我在上一篇文章中提到的两个应用说明。 他们都有很多信息。


    吴若瑟