This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS5263EVM:TSW1400 SNR计算

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS5263EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/637417/ads5263evm-tsw1400-snr-calculation

部件号:ADS5263EVM

您好,

我在ADS5263EVM和TSW1400电路板上工作。

我不明白为什么图形读数 SNR 与左列的SNR显示不同? SNR是如何计算的(在左列中?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我忘记在下面附上这个数字。 40,7 dBc的来源是什么? 我可以读出71 dB的SNR,是不是吗? 我的错误在哪里? (基本配置的带宽为4 MHz)。

    我怎么能在大约12.5 MHz的4 MHz带宽内直接获得SNR (dB)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    请阅读以下主题,以更好地了解SNR的计算方式。

    https://e2e.ti.com/support/applications/medical/f/30/t/62.4259万#pi239031350=2</s>2.3903135亿

    关键点是,您在上面看到的"视觉噪声层"的dB级别取决于HSDC pro FFT中使用的点数量,但总噪声功率与采样频率保持相同(因此Nyquist BW)。 SNR值是使用总噪声功率减去数据表中所述的一些谐波来计算的,而不是单个频率箱的功率级别。"

    此致,

    奥卢