This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE5801:有关AFE5801输入时钟的问题

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE5801

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/637234/afe5801-questions-about-the-input-clock-of-afe5801

部件号:AFE5801

我不理解AFE5801应用说明中的"时钟源的共模电压应与AFE5801 (VCM)的其中一个时钟输入匹配,该电压使用5kΩ Ω 电阻器在内部设置,如图39所示。"的含义。 我使用 万用表检测CLKP和CLKM,然后发现所有它们都有大约0.975V的共模电压。  

我是否可以使用像下图所示的LVDS差分时钟作为输入时钟,并将其直接插入CLKP和CLKM引脚?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    正如我 在这里提到的,在输入时钟信号的路径中添加0.1uF直流阻塞电容器,以消除输入LVDS信号中的直流偏置。  

    数据表中提到的时钟的VCM可能与1.6V时钟的指定VCM不同。 添加电容器会使其变得不相关,因为电容器之后差分信号的共模电压应为0V,现在可以将CLKP/M引脚设置为内部VCM。

    此致,

    奥卢