This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1298ECGFE-PDK:安装软件和驱动程序时出现问题

Guru**** 2771555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/637191/ads1298ecgfe-pdk-problem-in-installing-software-and-driver

部件号:ADS1298ECGFE-PDK

我在ADS1298ECG-PDK中的软件安装遇到问题 能否有人指导我并提及安装所需的一些步骤,也请提及链接。

我正在使用windows 10,

64位操作系统

但在软件安装后,我出现了"未找到固件"的错误

和"下载失败,重置硬件"

现在向我展示正确的方法,并提及与我的操作系统兼容的驱动程序和软件的每一项内容的链接。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Ahmed:

    感谢您的帖子。

    您是否尝试重置MMB0? 右上角的S3是重置按钮。

    如果不起作用,请检查设备管理器并验证EVM是否被识别为USBStyx设备。 如果无法识别,您可能需要指向ADS1298RECG-FE的驱动程序文件夹:"C:\Program Files (x86)\ADS129xECG-FE\driver"。

    此致,