This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC3482:如何连接DAC3482 - ADL5201

Guru**** 2949900 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC3484

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/637355/dac3482-how-to-interface-dac3482---adl5201

部件号:DAC3482
主题中讨论的其他部件: DAC3484

您好,

在我的应用程序中,我希望连接DAC3482-ADL5201。5201。

请提供任何参考电路。

-- 
此致, 
S.Theepak, 
缎料号:5135,T1G A07 
高级研究工程师, 
模拟和RF组, 
CDOT,第一阶段,电子城, 
Hosur road,Bangalore - 56.01万, 
分机:(+91)8025119105 
手机:(+91)7259145653 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shoundra您好!

    由于ADL5201输入具有1.6V的固定输入共模电压(VCM),并且不能更改(由于内部参考),因此最佳选择可能是使用交流耦合技术。

    您可以在以下应用手册中查看DAC3484的各种接口选项,作为起点:

    您需要根据您的系统规格确定要求:  

    1.信号输入带宽,输入频率的起点和终点。 交流耦合基本上是高通响应,可能会切断您的低频率点

    2.阻抗匹配。 该设计指南几乎针对DAC的正负极管脚50欧姆单端进行了优化。 您可能需要某种阻抗转换才能与ADL5201连接。

    -Kang