This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSW1400EVM:高速数据转换器Pro自动化dll

Guru**** 2389450 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS4249
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/636601/tsw1400evm-high-speed-data-converter-pro-automation-dll

部件号:TSW1400EVM
主题中讨论的其他部件:ADS4249

你(们)好  

我有tsw1400 EVM和ads4249电路板。

我需要使用外部触发器将ADS数据流的fragent写入TSW的DDR。 流之间的距离为100 us,流长度为~ 10 us,ADC频率为250ms  

我能通过 使用 自动化dll函数实现这种捕获吗?

此致Artem Sherstobitov

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Artem,

    您是否尝试在触发事件后捕获固定数量的数据,然后重新布设触发器并重复此操作?  

    此致,

    Jim  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢Jill,

    我想在几个外部触发事件上将ADC数据块附加到DDR内存,然后将所有捕获的数据从TSW的DDR移动到PC。

    在高速数据转换器专业版用户指南中,我只找到了"重写"DDR选项,而且在HSDC Pro自动化dll手册中也找不到"附加"到DDR。

    我是否可以使用多个外部触发事件从不同的时间矩累积ADC数据(然后使用外部触发器访问),并通过readdr函数读取所有数据,

    或者,我必须 在每次触发器捕获后读取TSW的DDR?

    此致,Artem

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Artem,

    您必须在 每次触发事件后读取DDR内存。 软件当前不支持您尝试执行的操作。

    此致,

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jim,
    感谢您的回复。
    我们正在使用TSW1400和ADS4249板来进行归一进样器激光雷达。 我们需要修改固件和软件。
    那么,您能否向我们发送TSW固件和高速数据转换pro soft的源代码?
    谢谢Jim。
    = Artem。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Artem,

    我们不向客户提供HSDC Pro软件源文件。 您可以在TI网站上的TSW1400EVM产品文件夹和HSDC Pro GUI产品文件夹下下载固件和其他软件相关文件。

    此致,

    Jim