This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC38J84:VC707

Guru**** 2974170 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC38J84

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/637189/dac38j84-vc707

部件号:DAC38J84

大家好,支持!

我们是否需要任何电压转换器来匹配 VC707和DAC38J84之间的IOS?

DAC38J84系列输入为CML。

VC707是XC7VX485T-2FFG1761C的EVK。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    IKON,

    不需要译员。 我们在DAC SerDes通道和FPGA上的GTX收发器之间的接口上仅使用交流耦合帽将DAC EVM连接到VC707开发平台。 确保您使用的是这些专用GTX I/O,否则JESD IP很可能不工作。

    此致,

    Jim