This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1203:输入电压与MDAT比率

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC1203

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/636345/amc1203-input-voltage-vs-mdat-ratio

部件号:AMC1203

您好,

我的客户正在评估AMC1203。

数据表中描述了“+280mV的差动输入产生一组具有高87.5 % 时间的1和0”。

但是他们说,当其测量值上的输入电压为+250mV时,就会达到87.5 %。  

它们是根据以下原理图进行测量的。

是否有任何问题?

输入电压为+250mV时,为什么输出达到87.5 % ?

我是否应该要求他们提供任何波形?

此致,

Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TQ,您好!

    电压测量和密度计算是如何进行的? 该比率应基于FS线性范围560mV,超过FS饱和度极限640mV。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tom-san,

    感谢你的帮助。

    我无法理解数据表的以下描述。

    "+280mV的差动输入产生一组1和0,这些1和0是时间的高87.5 %。-280mV的差动输入产生一组1和0,这些1和0是时间的高12.5 % "

    我认为,一个+280mV的差动输入不应该产生87.5 % ,而应该产生93.75 % , 而一个-280mV的差动输入应该不产生12.5 % ,而是产生6.25 % ,如下所示。

    这是我的误解吗?

    此致,

    Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Tom-san,

    这种情况如何?

    此致,
    Kuramochi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TQ,您好!

    您的图形正确。  我们将在下一个数据表修订版中纳入该段落中所需的任何更改。