This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1298R:DRDY在特定时间意外停止,无法连续读取数据

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1298R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/636643/ads1298r-drdy-stops-after-certain-time-unexpectedly-and-not-able-to-read-data-continuously

部件号:ADS1298R

DRDY在读取几个周期(放置计数器以计数周期)后启动意外行为,有时它读取大约150 drdy,然后停止,同样,它的读取计数器每次都会波动并停止 读取数据。

我还通过论坛搜索类似的问题,这种情况经常发生,因此请指导如何避免这种情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Gaurav:

    感谢您的帖子。

    为了使ADS1298R能够连续转换,您需要注意以下三件事:

    1.启动引脚必须保持高位(或必须发送启动命令)

    2.设备主时钟必须正在运行

    3.必须将设备配置为使用持续转换模式

    您能否确认所有三个设置都正确?

    无论您是否读取数据,/DRDY都将以设定的数据速率进行脉冲。 如果您将示波器探头放在/DRDY上,您是否每次都看到连续下降边缘之间的中断?

    此致,