This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7953:通过GPIO的PWM?

Guru**** 2585035 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS7953

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/636988/ads7953-pwm-via-gpio

部件号:ADS7953

团队成员,您好!

是否可以配置任何ADS7953 GPIO 以生成PWM输出?

我想生成 32KHz ,50 % 占空比,PWM 输出信号。

请提供帮助吗?

Rgds,Jose。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jose,

    简短答案是"是",可以在此器件的GPIO引脚上生成PWM输出。 GPIO的状态(高/低)需要由主机通过SPI更新ADC的寄存器来控制。