This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4300:支持频率IQ模式

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE4300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/636810/afe4300-frequencies-iq-mode-is-supported

部件号:AFE4300

查看AFE4300数据表和其他文档后,IQ模式只能在8,16,32,64或128 kHz运行,因为IQ解调器时钟分配器只能设置为除以2,4,8,16, 或32,且IQ解调器时钟必须是频率的4倍。  这是否正确?  我需要读取其他频率(例如5.01万和150 kHz)的相位,这是否可行?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jeff:

    是的,您对IQ模式的频率是正确的。

    此致,
    Prabin