请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:ADS7828 在ADS7828上,我计划测量正电压(相对于接地高于0V)。
该数据表显示,将所有单端信号连接到与"COM"相关的相应通道进行测量。
我的问题是,是否还需要连接"COM"和"GND]针脚(外部短接)?
此致
塞缪尔。 C
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,Samuel:
ADS7828的COM引脚可用作“接地感应”,以说明传感器和ADC本身之间接地的任何偏移,从而使转换更精确。 如果您认为接地不会显著移位,则可以直接将COM连接到GND (这就是EVM的配置方式)。
如果您想了解有关地面传感的更多信息,TI Precision Labs的 SAR ADC输入类型视频 将为您提供很好的介绍。