This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS9120EVM-PDK:使用ADS9120EVM-PDK评估模块和提供的软件进行连续数据记录?

Guru**** 2584755 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/636651/ads9120evm-pdk-continuous-data-recording-with-ads9120evm-pdk-evaluation-module-and-the-provided-software

部件号:ADS9120EVM-PDK

您好,

是否可以将ADS9120EVM-PDK评估模块与提供的软件( ADS9120EVM-PDK GUI (Rev a) )以2.5MSps的速率连续记录几秒钟的文件? 我已经下载并试用了该软件,菜单中有一个名为"连续捕获"的选项,但由于我没有购买评估模块,因此无法试用。

提前感谢您的帮助!

此致,

Marcel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marcel,

    记录的时间长度(即“捕获”)是采样频率和用户在GUI中选择的样本数量的函数:连接到硬件时,EVM软件允许用户选择每次捕获期间要采集的样本数量。

    启用“Continuous Capture (连续捕获)”会导致软件测量设定的样本数量,显示样本并重复。 但是,每个新的数据显示都将持续写入上一组数据,直到手动停止捕获,如下图所示。

    显示所需数据后,右键单击图表并选择“Export >”,即可将其导出到电子表格或图像中。

    简而言之,您问题的答案取决于最大的“样片”选项,因为在完全2.5 MSPS时,每次捕获的时间将限制为< 3秒。 希望这些详细信息能帮助您充分利用此EVM及其软件进行的测试。 您可以随时提出意见或其他问题。

    此致,

    Manuel Chavez