This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC3421:有关采样率的问题

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC3421

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/636813/adc3421-question-about-the-sampling-rate

部件号:ADC3421

团队成员,您好!

我有两个关于ADC3421采样率的快速问题:

1.最大采样速率为25MSPS。 由于这是具有四个ADC的四通道器件,这是否意味着四个内部ADC中的每一个都可以在25MSPS的速率下采样,或者我是否需要将该速率除以4?

2.是否可以不同速率获得内部ADC样本? 例如,信道A采样速率为20MSPS,信道B采样速率为15MSPS?  

此致,

I.K.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,I.K.,

    对于ADC3421,所有四个通道同时采样,采样速率相同。 该设备不允许在不同的ADC通道上使用不同的采样率。 ADC3421的最大采样速率为25MSPS,这是每个ADC通道的采样速率;因此,您可以在所有四个通道上同时以25MSPS的最大采样速率采样。

    最佳,
    标记