This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8681EVM-PDK:基波信号附近的噪声基底更高

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS8681

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/636445/ads8681evm-pdk-noise-floor-near-the-fundamental-signal-go-higher

部件号:ADS8681EVM-PDK
主题中讨论的其他部件:ADS8681

我正在测试ADS8681 EVM,如您所见,0~100kHz之间的噪声基板高于100k~500kHz。

我认为这是  因为频率泄漏, 我 尝试了不同的输入频率/采样率/采样,它仍然有这种现象。

所以 我很困惑为什么噪声基板不能平放 所有频率?   是否有任何应用说明可解释此问题?

非常感谢。

此致,

Marc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Marc

     噪声基板由多个因素决定,通常 是系统的白色噪声。 但您似乎符合规格,SNR和THD都在典型规格内。 该设备具有内部低通滤波器,因此在较高频率下会衰减,这是正常现象。

    要查看正常 的噪声形状,您可以将ADC 输入接地。

    如果您发现正常 输入有额外的噪音, 您可以尝试减少/移除系统中的任何噪音源, 最有可能是输入驱动 器电路。  

    如果您正在寻找一些有关SAR ADC的好材料,我建议 您使用Precision Labs on ADC,第3节介绍了错误和噪音

    此致,Cynthia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cynthia,

    感谢您  的详细回复。

    我 只是缩短 EVM板 输入, 系统的其他部分也是 一样的。 正常 噪声形状如下所示,从0Hz到500kHz的衰减约为-6dB ( 而以前的结果 约为12dB)。

    感谢您 对SAR ADC的建议,今天我想了解一下。 谢谢你。

    此致,

    Marc