This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1232:模拟部件不关闭

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1232, TS5A3166

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/636525/ads1232-analogue-part-does-not-shut

部件号:ADS1232
主题中讨论的其他部件: TS5A3166

您好,

我使用带有DVDD 3.3V和AVDD 6V的ADS1232和参考配置。

如果我让软件关闭设备/PWDN,设备将正常关闭。  

但是,如果我在ads1232处于工作阶段且AVDD保持高位时意外移除DVDD,则ads1232不会关闭模拟部分,导致电路消耗不必要的mA。

注:我使用 TS5A3166模拟开关断开EXC-,EXC-在所有阶段都经过测试,工作正常。

您可以建议吗?

此致,

Theodore  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Theodore,

    如果移除数字电源(DVDD),  则模拟部分的所有数字控制和设置 将被移除,并将设备置于不可预知的状态。  另请注意,在数据表第23页上,PDWN引脚 必须保持低电平,直到AVDD和DVDD都通电。  如果移除了DVDD,则所有数字信号必须关闭且未通电,PDWN必须为低。  如果数字引脚处于活动状态且ADS1232的DVDD关闭,则 表示数字输入超出了ADS1232的绝对最大额定值。

    关于绝对最大额定值,如果您在6V的电压下操作ADS1232,则设备的最大电源电压可能会损坏。  我强烈建议不要以这种方式操作设备。  如第4页的电气特性表中所述,ADS1232指定用于从2.7 到5.3V的操作。  在该区域以外工作时,可能会出现不可预测的行为和规格,如表中所述,最小值,典型值和最大值不再适用。

    此致,

    Bob B