This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC32J45EVM:文档和实际部件号之间的差异

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC32J45EVM, THS4541

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/647776/adc32j45evm-on-the-difference-between-document-and-actual-part-number

部件号:ADC32J45EVM
主题中讨论的其他部件: THS4541

您好,  

我的客户有关于ADC32J45EVM的问题。

[Q]

为什么ADC32J45EVM的实际编号与文档中所述的部件编号之间存在差异?
THS4515输出部件的部件号不同。
参考文档是ADC3XJXXEVM-LYR_C.pdf。
如果有与实际零件号对应的材料,请告诉我。

此致,

Kaede Kudo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kaede,

    我们正在研究您的问题,我们将很快回复您。

    此致,
    Neeraj
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Neeraj您好,

    很抱歉回复太晚。
    感谢您的合作。
    我期待着收到您的意见。

    此致,
    Kaede  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kaede,

    查看文档和实际EVM,发现可能存在差异。 虽然原理图和BOM文件显示了放大器耦合输入存在THS4541,但实际HW可能不包括这些输入(因此,输入将是变压器耦合)。 您可以选择在U14和U15的现有印迹上安装THS4541。

    此致
    Matthias