This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7251:输出延迟时间

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS7251

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/651908/ads7251-output-delay-time

部件号:ADS7251

您好,

 我的客户检测到输出(引脚11,12)延迟,超出TD_CKO 15 nsec的数据表规格。

该值(如文件中所见)约为27 nsec。

输出通过 55Ohms的系列电阻器连接 到Artix 7 Xilinx FPGA的I/O引脚,电容负载非常小。

您对该问题的可能原因有什么想法吗?

电源电压在 限制范围内。

谢谢

Umbertoe2e.ti.com/.../ADS7251.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Umberto:

    客户是否尝试拆除55欧姆电阻器并更换为0欧姆/线?

    除电阻器和FPGA外,这些数字线路(另一个设备或无源设备)是否还有其他连接?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../4162.ADS7251.docxHiEvan7251. Evan,

     客户卸下了串联电阻器,输出未连接,但结果与上一个相似;请参阅附件。

    谢谢

    Umberto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Umberto:

    请尝试将ADC的DVDD电源降低到3或3.3 V吗? 虽然DVDD没有超出电源范围,但其性能是针对DVDD - 3.6 V进行测试的。可能是时间也基于较低的电源范围。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    客户无法进行DVDD更改,因为电压由固定输出调节器提供。

    但他注意到,在数据表第8页中有关TD_ckdo的内容(从k上升边缘到数据输出)与第22页中出现的内容之间存在差异,在该页中,数据似乎随着k下降边缘被移出。

    哪一句是正确的?

    如果数据指的是下降边缘,则延迟< 15 nsec,一切正常。

    您能澄清吗?

    谢谢

    Umberto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Evan:

     我能否获得您对上述几点的答案?
    谢谢

    Umberto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Umberto:

    我会将您安排在一封电子邮件中,与设计师联系,以了解时间规格。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Umberto:

    根据我们单独的电子邮件线程,数据在下边缘启动,如第22页的表2所示。