This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA900:它有什么用途?

Guru**** 2551180 points
Other Parts Discussed in Thread: PGA900

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/651602/pga900-what-purpose-does-it-have-the-vbrgn

部件号:PGA900

大家好,

我有一个关于PGA900的VBRGN针脚的问题。

PGA900特意制造VBRGN的引脚有什么作用?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    它在内部连接到接地,因此基本上只是VBRG负极可以连接的另一个位置。


    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Scott San
    感谢您的回复。

    所以,我们只是想知道为什么VBRG负极连接到板外。
    一定要有某种理由吗?
    由于我们的客户需要内部块信息,请将您获得的信息发送给我们。

    此致。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Scott San

    这种情况如何?

    此致。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Scott San

    我正在等待您的回复。
    这有什么关系?

    此致。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    在内部,接地的电阻与内部2.5V电源至VBRGP引脚的电阻相匹配。

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Scott San

    感谢您的回复。

    我们只想知道PGA900的VBRGN如何在内部接地。
    所以,我担心来自其它GND (AVSS,DVSS,GND的引脚)的串扰会影响此VBRGN引脚。

    此致。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Scott San

    这种情况如何?

    此致。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    除了我已经解释过的内容外,我不能分享内部结构的具体情况。 对模拟接地的任何干扰也会对VBGN引脚造成干扰。 我不会考虑这种"串扰",因为VBRGN有效地对模拟接地短路,实际上不是一个单独的节点。

    此致,