This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS:TSW40RF8x:USB接口驱动程序支持

Guru**** 2599765 points
Other Parts Discussed in Thread: TSW40RF80EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/649641/rtos-tsw40rf8x-usb-interface-drivers-support

主题中讨论的其他部件:TSW40RF80EVM

工具/软件:TI-RTOS

由于TSW40RF80EVM支持用于配置DAC/ADC/LMK等的USB接口,因此它支持直向SPI接口。 我想访问USB驱动程序,以便在TSW40RF80EVM上配置芯片。 我要求的原因是,我们需要存取船上不同设备的所有登记册。 为TSW40RF80EVM提供的GUI不支持完全访问,我们无法将其集成到我们的软件平台中。 是否可以访问上述GUI的USB接口驱动程序或源代码?

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ghafoor,

    我们正在研究这一问题。

    此致,

    Jim
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jim,

    谢谢。 我期待着你们的合作。

    此致

    Ghafoor
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    GUI的源代码不可用;但是,您不需要它来满足您的需要。 每个单独设备的数据寄存器在每个相应的数据表中提供。 您还可以将GUI用作一个方便的工具,用于为特定应用程序生成配置文件。 如果双击GUI窗口的左下角,将打开一个新窗口,其中显示GUI执行的所有寄存器写入操作。 您可以进入该窗口并根据需要通过GUI配置设备,然后保存所有寄存器写入的日志文件。 此外,您还可以出于相同的目的访问安装文件夹中预创建的配置文件。 许多寄存器写入被注释,以便深入了解寄存器的功能。

    --RJH
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢RJ Hopper的回复。 我同意我们可以在静态设置中使用GUI进行配置。

    但是,我们需要从我们的软件平台访问任何机上设备上的任何寄存器的读/写权限。 例如,我们需要在DAC上连续读取0x76 (SYNCBOUT)寄存器的状态。 这与我们FPGA板上未连接的DAC的同步信号相对应。 因此,我们需要不断监测上述登记册。 我想我们不能用给定的GUI做上述事情。

    如果GUI的源代码不可用,则可以。 但是,我们仍需要一些类似以下内容的信息:

    1)在任何设备上读/写寄存器的体系结构概述
    2)演示从USB接口读/写任何板载设备上的寄存器的示例。

    期待您的合作。

    此致
    Ghafoor
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    盖福尔:

    我没有讨论与GUI和EVM结构相关的架构的任何特定文档。 如果您的目标是对独立寄存器进行编程,那么您仍然可以在EVM上使用FTDI USB接口,并将SPI命令写入您选择的程序(即 MATLAB,LabVIEW等) 您可以遵循各个数据表中所述的每个设备的写入/读取结构。 TSW40RF80的原理图将为您提供有关哪些I/O引脚用于SPI数据,时钟和启用功能的信息。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    料斗,

    事实上,我们的目标是对独立登记册进行编程。 如果您能至少给我们一些东西,我将不胜感激。 例如,在设备上对寄存器进行编程(读/写)的命令的有效负载是怎样的? 谢谢

    此致

    Ghafoor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很遗憾,除了数据表之外,我没有任何其他信息。 该信息应允许您在所选的程序中创建基本SPI接口以发送和接收命令。 --RJH