This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IC LMP9.1万

Guru**** 2539810 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1115, LM4120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/653021/ic-lmp91000

主题中讨论的其他部件:LMP9.1万ADS1115LM4120

是否可以使用Raspberry PI读取ADC(ADS1115)转换的LMP9.1万 IC模拟输出电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Dhanalakshmi,

    欢迎来到我们的e2e论坛! LMP9.1万的模拟输出是传感器数据的温度数据-您当然可以使用ADS1115来读取输出,只要您的控制器具有i2c接口,就不会出现任何问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你,汤姆..

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在使用LMP9.1万 IC,它是为ADS1115提供的IC的模拟输出,并使用Raspberry PI读取电压。

    LMP9.1万 IC和ADC地址可见。

    电流接线如下所示:

    LMP9.1万 Raspberry PI

    接地端接地

    MENB接地

    SCL SCL

    SDA

    NC    未连接

    来自覆盆子PI的VDD 3.3V

    AGND AGND

    CE    输出至CE

    Re    Out to Re

        我们与我们一起

    外部参考电压2.5V     

    输出A0 (模拟读取)至ADC

    DAP    接地

    我的问题是仪器不断给出错误的读数,这些读数不会随化学环境而变化。

    我已经附上了code.e2e.ti.com/.../NEMOTO.txt

    请检查并提供此问题的解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dhanalakshmi


    首先,我想看看错误是ADS1115的错误,还是LMP9.1万的问题。 问题可能由不同的人回答,具体取决于设备。

    我需要知道ADS1115正在测量什么,它是在测量温度传感器吗? 或者测量电化学电池。 您是否能够使用万用表直接测量LMP9.1万的VOUT? 我需要确认LMP9.1万的输出电压是您期望的电压。

    如果您在ADS1115上遇到问题,我会尝试从低噪声可调节实验室电源测量已知电压。 这将确保您可以正确写入和读取ADS1115。 如果ADS1115输出不正确,我需要知道该器件的ADC输入电压和配置设置。 之后,我想看看I2C通信,从示波器或逻辑分析器显示SDA和SCL。

    如果问题来自LMP9.1万,我需要在该设备上找到另一位专家来帮助解决问题。


    吴若瑟
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好,Joseph:

    ADS1115用于测量LMP9.1万输出电压,用于测量HCHO 3引脚电化学电池。

    我在这里附上了示意图。

    如果我在前面的消息中附加了代码,请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dhanalakshmi


    我在原理图中没有发现任何问题,但我有几个问题。

    您能否使用万用表测量LMP9.1万的输出电压? 电压是多少?它是否稳定? 我不是LMP9.1万的专家,但跨阻抗放大器的负载电容似乎很高。 如果LMP9.1万的输出不正确,您可能需要开始降低该值。

    那么ADS1115的输出数据是什么?您已将哪些内容写入配置寄存器?

    如果对ADS1115的输出数据有任何疑问,我仍然希望看到I2C与示波器或逻辑分析器的通信。


    吴若瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Joseph:

    是的,我可以使用万用表测量输出电压,该万用表的输出电压针脚为LMP9.1万。 输出电压是1.625 ,不稳定。 它从1.600 到1.700 不等。

    如何降低负载电容值?

    ADS1115用于读取LMP1000 Vout引脚的模拟输出,然后将此电压转换为PPM。 (注意:请参阅我在上一条消息中附加的代码)

    在配置寄存器中:

    锁定寄存器00:处于写模式的寄存器。

    TIA CONTROL寄存器0C:选择TIA反馈电阻:7K,RLOAD:10ohm

    参考控制寄存器C0:Ref_SOURCE:EXTERNAL,INT_Z:67 % ,BIANY_SIGN:负,偏置选择:0 %

    模式控制寄存器03:FET_Short:已禁用,OP_MODE: 3导联安培计单元

    抱歉,我没有示波器或逻辑分析器。

     

    此致,

    Dhanalakshmi

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dhanalakshmi


    正如我前面提到的,我想知道您是LMP9.1万有问题,还是ADS1115有问题。 此时,我更关注ADS1115,因为我对该器件非常了解。 如果LMP9.1万有问题,我会请其他人帮助。

    我之前的大多数问题都是关于ADS1115的。 对于ADS1115,配置寄存器设置为什么? 增益,数据速率和多路复用器设置是什么?  如果LMP9.1万的输出为1.6V至1.7V,则ADS1115的输出会得到什么? 我更希望您更改代码,以便同时报告ADC输出代码,而不是自动进行转换。 您是否尝试过测量已知电压以查看ADS1115是否存在? 使用实验室电源甚至分压器设置已知输入并查看ADC报告的内容。

    同样,我对LMP9.1万不是很熟悉,但我确实提到了Vout上的负载电容。 在原理图中,C2设置为10uF。 我认为这可能很高。 我不知道LMP9.1万上的负载电容是否存在限制。 首先,我要拆下此电容器,然后再次使用万用表测量输出。


    吴若瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dhanalakshmi


    我有几天没有收到您的信息,所以我想与您联系。

    在我的上一篇文章中,我提到确定您遇到问题的设备非常重要。 希望您能够跟进我的上一个帖子,并进行一些测量。 我现在将关闭此帖子,但如果您仍然遇到问题,请在后面发布更多详细信息。


    吴若瑟
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉耽误你的时间。

    我不知道ADS1115的确切问题和配置注册集。

    我们在另一个项目中使用ADS1115,传感器读数没有问题。

    因此,我们计划购买LM4120来测试 lmp9.1万。

    因此,我将提出一个问题,即在使用LM4120之后是否出现了任何问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dhanalakshmi


    好的,谢谢您告诉我。 如果您对LM4120有任何疑问或有任何问题,请随时重新发布或启动新的线程。


    吴若瑟