主题中讨论的其他部件: DAC5687, DAC5688
尊敬的任何能帮我解决问题的人
我在定制电路板上使用DAC3482已有几天,但所有的试用都被发现失败。 测试条件和观察到的结果如下所示。
1.测试条件
1)操作参数
-数据时钟:100MHz
- DAC时钟:100MHz (外部,无内插(1x)且NCO已禁用)
- FIFO同步:单同步源模式,与非周期帧同步(双模式也经过测试,但结果相同)
-数据格式:Word格式
-测试输入:频率1亿/1024Hz(=97.66kHz)处1024处的正弦波
2)注册设置和配置顺序
注册 值
0 0x009C
1 0x000E
2 0xF082
3 0xA000
7 0xD8FF
12 0x0400
13 0x0400
20 0x0000
21 0x5000
24 0x2808
26 0x0020
27 0x0800
9. FIFO偏移(正确选择,不会发出FIFO碰撞警报)
31 0x1110
32 0x2201 (且TXENABLE变为高)
5 0x0000 (循环最后4行,直到不再发生FIFO冲突)
结果
1)始终发生报警FIFO 1或2 AWA以外
2)输出波形严重失真(
3)锯齿形状周期,在观察到的输出中为16个数据时钟周期
4) 拍摄的照片(请查看信封,但不要介意小故障,因为我认为以后可以通过调整时钟相位来处理小故障)
感谢您的关注!
此致,
垫片