This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC3443:输入电压

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC3443

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/651626/adc3443-input-voltage

部件号:ADC3443

你好

我想知道是否 可以以及如何设置与2Vptp不同的输入电压?

它写在数据表(第6页)中,频率< 600 MHz:1Vptp。 您是否在1 Vptp下使用14位?

GUI如何考虑这一点?

感谢您的支持

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Lolo,

    我们正在调查您的问题,我们将很快与您联系。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    有人能回答我的问题吗?

    谢谢

    Lolo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Lolo,

    ADC将继续以14位分辨率采样。

    GUI没有任何输入来解决此问题。 没有2-Vpp和1-Vpp对应的寄存器设置,但这似乎是一个物理限制。 ADC3443的模拟输入带宽为540 MHz,因此高于此值(600 MHz)的任何信号都会更衰减,从而导致较低的信号强度(1 Vpp)。

    此致,