This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7867:高VDD和低VDD之间的tc (SCLK)差值

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS7867, ADS7041

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/650717/ads7867-the-difference-of-tc-sclk-between-high-vdd-and-low-vdd

部件号:ADS7867
主题中讨论的其他部件: ADS7041

尊敬的技术支持团队:

为什么ADS7867 在VDD高电平和VDD低电平之间存在tc (SCLK)的差异?

ADS7867 是否具有不寻常的架构?

数据表显示VDD越高,tc (SCLK)越低。  

如果可能,我们的客户希望使用比6.7us大得多的3V电压。

即,频率(Hz)比tc (SCLK)的数据表规范慢。

典型ADC没有最大tc (SCLK)规格,但此设备具有这些规格和限制,具体取决于VDD。  

此致,

TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,TTD,

    我正在研究这件事,并将很快回复您。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Evan Sawyer,您好!

    感谢您的回复。
    我期待着对这个问题的答复。
    如果可能,我很高兴能在下星期新年假期前解决这个问题。

    此致,
    TTD
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,TTD,

    根据我们用于测试设备以确保数据表性能的参数,速度受到限制。

    如果需要较低的吞吐量,我建议您的客户考虑不具有相同速度限制的ADS7041。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Evan Sawyer,您好!

    感谢您的回复。
    为什么速度受到限制?
    例如,保持数据表的准确性是否有限制,如增益误差?

    与ADS7867相比,ADS7041似乎更易于使用SCLK。

    感谢您的建议。

    此致,
    TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,TTD,

    ADS7867是典型的SAR,但其数字电路的设计使ADC在提供最终位后释放SDO线路(三状态)。 时钟下降边缘与SDO行释放之间的时间具有固定的最小值和最大值。

    我建议查看数据表的图1和第9页上的"禁用时间"规范,以便更好地理解。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Evan Sawyer,您好!

    感谢您的回复。
    为什么"tDIS (EOE-SDOZ):disable time (tDIS (EOE-SDOZ):disable time (禁用时间))"的最小和最大值与max 6.7μs "tc (SCLK):cycle time (tc (SCLK):周期时间)
    我不理解这种关系。

    我想知道 当tc (SCLK)超过最大6.7μs Ω 时会发生什么情况。

    我猜3V采样和保持电路的泄漏电流 大于低VDD的泄漏电流,因此SCLK在3V VDD下不会变慢。

    此致,
    TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,TTD,

    我删除了之前的帖子,因为在与几位同事讨论过此设备后,我发现数据表中的规格'tc (SCLK)'和'tsclk'可以互换使用,这会造成误导。

    要回答您的原始问题,您可以使用此设备进行采样,采样速度比6.7 Us慢(约等于149 kSPS)。 在计时要求表中,tc (SCLK)显示为SCLK的期限,但实际情况并非如此。 因此,我建议如下:

    1)要计算完整周期时间(tcycle),我建议使用数据表第17页上的公式,将tc (SCLK)视为时钟周期(SCLK)

    2)请使用介于10 kHz和3.4 MHz之间的SCLK (假设电源高于2.5V)。

    如果SCLK过低,则样品和保持盖上的电荷将耗尽,导致结果不准确。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Evan Sawyer,您好!

    感谢您的回复。
    听说用户可以在10 kHz和3.4 MHz之间使用高于2.5V的SCLK,而性能不会下降,这让我松了一口气。
    它使客户的开发变得轻松。

    您评论说,数据表交替使用规格'tc (SCLK):μs '和' SCLK频率:Hz',这是误导性的。
    您是否计划修复数据表?

    此致,
    TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,TTD,

    我们计划尽快阐明数据表规格,但如果您在更新数据表之前有任何其他问题,请随时在此处发布。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Evan Sawyer,您好!

    到目前为止,我没有更多问题。
    我期待修订数据表的版本。

    感谢您的合作。

    此致,
    TTD