您好,
我的公司在带有PT100 RTD的电路中实施了ADS1247IPW。 不幸的是,我们在不同温度下获得的RTD读数差别很大。 我不是电路设计工程师,而是在经历一段落后的ADC和RTD精度分析的历史。 目前,我正在使用SBAS426H数据表和SLAU520A参考设计文档来重复检查初始分析期间所做的数字和计算。 我们的RTD只能在0 - 43.3 摄氏度的温度范围内工作,我根据SBAS426H中的图17确定,我们应用程序的最大增益误差是- 0.015 %。
我的问题是:在 Callendar-Van Dusen方程式中使用此百分比时,我在计算时是否用负号表示(例如,在SLAU520A的方程式62中)?
我期待着得到回复。
谢谢,Megan