This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1263EVM-PDK:读取偏移

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: ADCPRO, ADS1263

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/651720/ads1263evm-pdk-reading-shifts

部件号:ADS1263EVM-PDK
主题中讨论的其他部件:ADCProADS1263

您好,TI团队:

 

我们在收集数据很长时间后经历了某种转变。 请参见下图。 您是否可以帮助我们使用正确的ADCPro设置来解决此问题? 非常感谢。

 

  

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Mike:

    您使用什么作为输入信号和参考源? 数据移位可能是真实的,或者参考电压不稳定。

    为了确认这一点,我建议使用几种不同的测试信号。 例如,尝试在输入短路时重复此测试(到启用了VBIAS的AINCOM)。 此外,您还可以从内部TDAC施加电压。

    此致,
    Chris
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Chris:

    非常感谢您的帮助。 我们尝试了各种电源。 但是,仍然可以观察到中断。 你有什么建议吗? 非常感谢。

    Mike
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Mike:

    尽管尝试使用不同的电源仍然是一个好主意,但ADS1263通常可以相当地免受电源噪声的影响。 但是,在我之前的消息中,我指的是模拟信号源。 在您的ADCPro屏幕截图中,您似乎正在测量AIN0和AIN1之间的电压...您使用什么作为此电压源,您是否尝试过测量不同的输入源以排除输入信号作为漂移源?

    尽管这看起来不切实际,但缩短ADC输入实际上是建立性能基准并确保ADC正常工作的好方法。

    另一个观察结果是,您似乎在"Input MUX"(输入MUX)选项卡上启用了PGA旁路:

       

    我建议禁用旁路,以查看错误是否是来自源的更高输出阻抗的结果。 当PGA被绕过时,ADC输入可以消耗额外的电流(它们不是高-Z),这可能解释测量结果中的额外漂移。

     

    此致,
    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Chris:

    我们尝试了不同的ADCPro设置。 到目前为止,此设置提供了最佳读数:

    信号AINP1 AIN0
    AINN1 AIN1.
    旁路 启用
    切碎 禁用
    ADC1滤波器类型辛卡4

    但是,随着测试时间的增加(例如增加到72秒),我们仍然看到测试数据中的读数漂移。 我想知道您是否可以向我们提供一些建议? 非常感谢。

    此致,

    Mike
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Mike:

    您是否尝试过在输入短路的情况下重新测试,以查看使用不同的输入信号时是否仍然出现问题? 目前,我没有足够的信息来继续,在我看来,这似乎是一个逻辑测试,用于确定这些变化是否是真正的结果。

    谢谢,此致,
    Chris
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Mike:

    您是否能够解决此问题? 如果没有,请告知我们如何提供更多帮助!

    此致,
    Chris