This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADCPro连接方法ADS1263EVM-PDK

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1263EVM-PDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/652285/adcpro-connection-method-ads1263evm-pdk

线程中讨论的其他部件:ADS1263EVM-PDK
根据下面的URL,客户已接受了ADS 1263 EVM评估。 
但是,ADCPro无法连接到ADS1263EVM-PDK。

https://e2e.ti.com/support/data_converters/precision_data_converters/f/73/t/35.079万?tisearch=e2e-quicksearch&keymatch=ADCPRO%20Can%27t


客户使用的是Windows XP PC,未显示以下句子。

“禁用驱动程序签名强制”


在这种情况下,请告诉我如何操作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shogo,您好!

    欢迎来到我们的e2e论坛! Windows XP计算机不具有上述POST中所述的相同启动选项。 实际上,最好直接搜索'ADS1263EVM-PDK ',您可以找到以下帖子: e2e.ti.com/.../65.1534万

    请查看此处的详细信息,查看是否可以解决您的安装问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shogo,您好!

    我认为Windows Driver Signature Enforcement仅适用于Windows 7及更高版本。 客户是否尝试重新安装在以下网址找到的MMB0驱动程序: ftp.ti.com/.../

    注:他们需要根据其操作系统体系结构选择32位或64位安装程序选项。

    此致,
    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shogo,您好!

    我们有一段时间没有收到您关于此问题的回复。 您是否能够解决此问题,或者您是否仍需要我们提供更多帮助?

    谢谢,此致,
    Chris