This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSW14J10EVM:TSW14J10EVM

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC38J84EVM, DAC37J84

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/652380/tsw14j10evm-tsw14j10evm

部件号:TSW14J10EVM
主题中讨论的其他部件:DAC38J84EVMDAC37J84

您好,

我是否需要 TSW14J10EVM板来与 ADS42JBxxEVM-DAC38J84EVM连接 ?

我能否 直接将ADS42JBxxEVM / DAC38J84EVM板与KC705连接。 使用 TSW14J10EVM有哪些优点和缺点。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Avinash,

    我建议大家看看这个主题

    您可以将ADC和DAC EVM直接连接到KCU705,但使用TSW14J10EVM可以获得更多的全套体验来评估ADC和DAC。 有关详细信息,请参阅TSW14J10EVM用户指南。 KC705具有4条路由的数据通道,因此您将无法为DAC38J84EVM使用8通道模式。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan,您好!

    感谢您的回复。  

    如果我能得到以下几点的意见,将会很有帮助。

    1.我不确定是否需要使用DAC37J84的4或8个SerDes通道  

    DAC通道数=4

    每个DAC通道的采样率=200MSPS

    转换器分辨率=14位

    插值= 1

    根据数据表,我认为可以使用以下设置,请确认

     

    2.我计划购买DAC3xJ8xEVM, ADS42JBxxEVM和TSW14J10 FMC-USB插入器卡

       TI是否为KC-705板提供FPGA参考设计

    谢谢!

    Avinash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Avinash,

    KC-705将能够支持4通道模式LMF_442 (如上所述)和LMF_421。在TSW14J10EVM站点的“软件”下有一个XilinX/TI参考设计。

    此致,